结果:找到"YXC晶振 晶振 32.768KHz",相关内容324条
- YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
- 随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。【方案优势】1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品;2.先进的数字信号处理技术和声学原理;3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。【方案框图...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-19 17:19:00
- 3D打印机选什么料号?YXC扬兴科技石英振荡器YSO110TR稳定时钟之选
- 随着3D打印技术的快速发展,3D打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器YSO110TR作为3D打印机的关键组件之一,通过提供精准的时钟参考信号,助力3D打印机实现高精度、精细造型。3D打印行业对于时间和精度的需求日益增长。精确的时钟信号对于3D打印机的准确操作和精细打印起着重要作用。YSO110TR作为有源石英振荡器,频率为25MHz,总频差仅为±30PPM,为系统提供精准的时钟参考。其稳定性和低抖动特性确保了3D打印机在操作过程中的准确性和可靠性,使得打印出的模型更加精细、精确。石英振荡器YSO110TR具备宽温工作范围,能够在-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶体振荡器 石英晶振 YXC扬兴科技 有源晶振 振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-08 14:32:00
- 晶振应用什么领域?包含什么产品呢
- 目前来说晶振的应用是比较广阔的,比如常见的领域的系统领域、云计算领域和普军领域等等。通用晶振称为民用晶振。它和工业晶振有什么区别?两个主要应用在哪些领域?下面分别介绍一下民用的晶振和工业的晶振。工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-85。具有比普通晶振更强的防震功能和更好的稳定性,从两个极端温度的频率差可以计算出最小温度频率漂移可达10PPM。与民用级晶振相比,工业级晶振的工作温度可以达到-40-85,而民用级晶振只能达到-20-70。工业级晶振称为宽温晶振、温度补偿晶振、耐高温晶振、压控温度补偿晶振等。民用晶振一般用于消费电子、小家电、数码周边产品...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振 晶体振荡器 YXC扬兴科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-18 16:59:00
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- YXC晶振部分产品退市公告!
- 尊敬的客户:为不断满足客户对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品。我司经过慎重考量,将对部分产品进行产品退市处理,并特此公告,为您后续产品设计提供参考。以下产品将于2022年2月1日起正式停止销售,该日期后不再接受新订单,并于2022年6月1日起正式停止生产。以下产品已进入退市准备期,计划于2023年进入退市流程。不再建议设计进入新方案:所涉产品所有在途未交订单仍会依照要求及时为您交付,并依照原产品保质期提供相关服务,您可以放心使用。特此函告!顺颂商祺!
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: YXC晶振 YXC 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-12-04 19:07:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 高精度、小体积有源晶振热销产品推荐
- 立创最受欢迎晶振品牌-YXC晶振:高精度、小体积有源晶振热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。高精度、小体积有源晶振热销产品推荐:1.YSO110TR24MHZ1.8V-3.3V10PPM2016购买链接:https://item.szlcsc.com/772570.html...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振品牌 YXC晶振 小体积有源晶振 有源晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:28:00
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐
- 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。YXC扬兴晶振石英晶体谐振器5032体积热销产品推荐:YSX530GA8MHZ20PF10PPM-40~+85:https://item.szlcsc.com/11721...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 电子 晶振 YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-04-16 11:11:00
- 【省钱好消息】高精度YXC晶振32.768KHz现货等您来抢购!
- 32.768KHz是一款实时时钟晶振,它的作用是可以产生时序电路基准信号。之所以选用32.768KHz是因为它是2的15次幂,可以很精确的得到一秒的计时。不仅如此,实时时钟晶振一般是32.768KHz或是倍频。常用32.768KHz晶振的电子产品有智能手机、智能手表、安防和可穿戴设备等等,也还有很多生活类、工业类电子都会常用到这款频率的晶振。目前,国内电子元器件产业链受疫情影响尚未完全恢复,对于32.768KHz晶振仍处在供不应求的状态,即将面临涨价的局面。这种情况下买到就是买到赚到,买到就是省钱!以下是高精度YXC晶振32.768KHz产品相关推荐,点开链接即可选购:YT-3832.768...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: YXC晶振 晶振 32.768KHz 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-03-25 10:26:00
返回